DOCA0270PTBR-01

Montagem dos módulos de interface e de E/S no trilho DIN

Esta seção abrange a instalação de:

  • Módulos de E/S digitais

  • Módulos de E/S analógicos

  • SIL* Módulos de interface (SIM)

  • Módulos de interface de tensão (VIM)

Antes de instalar os módulos na TeSys island , consulte a topologia da TeSys island para garantir que sejam instalados na sequência correta.

Para instalar um módulo no trilho DIN, posicione a ranhura superior do módulo na borda superior do trilho DIN e pressione-o contra o trilho até ouvir o barulho de encaixe. Veja a figura abaixo.

Módulos de E/S (TPRDG4X2 e TPRAN2X1) e Módulos de Interface (TPRSM001 e TPRVM001) (mm/pol)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?