DOCA0270TR-01

I/O ve Arayüz Modüllerinin DIN Rayına Takılması

Bu bölümde aşağıdakilerin takılma işlemleri ele alınmaktadır:

  • Dijital I/O Modülleri

  • Analog I/O Modülleri

  • SIL* Arayüz Modülleri (SIM)

  • Voltaj Arayüzü Modülleri (VIM)

Modülleri TeSys island ’a takmadan önce, doğru sırada taktığınızdan emin olmak için TeSys island topolojisine bakın.

Bir modülü DIN rayına takmak için modülün üst girintisini DIN rayının üst kenarına yerleştirin ve klipsin yerine oturduğunu duyana kadar raya doğru bastırın. Aşağıdaki şekle bakın.

I/O Modülleri (TPRDG4X2 ve TPRAN2X1) ve Arayüz Modülleri (TPRSM001 ve TPRVM001) (mm/inç)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?