DOCA0270KO-01

DIN 레일에 I/O 및 인터페이스 모듈 장착

이 단원에서는 다음 항목의 설치에 대해 설명합니다.

  • 디지털 I/O 모듈

  • 아날로그 I/O 모듈

  • SIL* 인터페이스 모듈(SIM)

  • 전압 인터페이스 모듈(VIM)

TeSys island 에 모듈을 설치하기 전에 TeSys island 토폴로지를 참조해 올바른 순서로 설치할 수 있습니다.

DIN 레일에 모듈을 설치하려면 모듈 상단 홈을 DIN 레일의 상단 가장자리에 배치하고 클립이 제자리에 딸깍 소리가 들릴 때까지 레일 쪽으로 누릅니다. 아래 그림을 참조하십시오.

I/O 모듈(TPRDG4X2 및 TPRAN2X1) 및 인터페이스 모듈(TPRSM001 및 TPRVM001)(mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?