전동기 시동 및 실행 상태 정보
구동되는 전동기의 전기 소비량을 기준으로 TeSys 아일랜드는 전동기가 꺼짐(Off), 시작(Start) 또는 실행(Run) 상태인지 여부를 식별합니다. 이러한 상태는 활성화 사용 설정과 함께 어떤 보호 기능이 적용되는지 결정합니다. 예를 들어, 저전류 보호 기능은 꺼짐 상태의 전동기에 적용되지 않습니다.
전동기 상태는 다음과 같이 정의됩니다.
-
꺼짐 상태: 측정된 전류는 30% Ir보다 작거나 같습니다.
-
시작 상태: 이 상태는 꺼짐 상태 이후에 시작되며, 측정된 전류가 30% Ir보다 큰 것을 감지합니다. 이 상태는 실행 상태(또는 꺼짐)로 전환될 때까지 계속됩니다.
-
실행 상태(조건 1): 긴 시동 트립 보호 기능을 사용할 수 없습니다. 감지된 전류는 긴 시동 트립 지연에 의해 정의된 시간 동안 30% Ir에서 긴 시동 트립 수준 사이에 유지됩니다. 타이머는 시작 상태의 시작 지점에서 시작됩니다.
-
실행 상태(조건 2): 긴 시동 트립 보호 기능을 사용할 수 없습니다. 감지된 전류가 긴 시동 트립 수준 이상으로 상승하고, 긴 시동 트립 지연에 의해 정의된 시간 내에 긴 시동 트립 수준 미만으로 떨어지지 않습니다. 타이머는 시작 상태의 시작 지점에서 시작됩니다.
-
실행 상태(조건 3): 감지된 전류가 긴 시동 트립 수준보다 높다가 긴 시동 트립 수준 미만으로 떨어집니다.
실행 상태
다음 그림은 시작 상태에서 실행 상태로 전환하는 여러 가지 예를 나타낸 것입니다.