Sobre os estados de partida e em regime do motor
Com base no consumo elétrico do motor acionado, o TeSys island identifica se o motor está no estado Desligado, Partindo ou Em regime. Esses estados, além da configuração Habilitar, determinam quais funções de proteção se aplicam. Por exemplo, a função de proteção Subcorrente não se aplica a um motor no estado Desligado.
Os estados do motor são definidos pelo seguinte:
-
Estado desligado: a corrente medida é menor ou igual a 30% Ir.
-
Estado Partindo: esse estado começa após o estado Desligado, com a detecção de uma corrente medida maior que 30% Ir. Ele continua até que ocorra uma transição para o estado Em regime (ou Desligado).
-
Estado Em regime (condição 1): A função de proteção Disparo de partida longa está desabilitada. A corrente detectada fica entre 30% Ir e o Nível de disparo de partida longa para o tempo definido pelo temporizador de disparo de partida longa. (O temporizador começa no início do estado Partindo.)
-
Estado Em regime (condição 2): A função de proteção Disparo de partida longa está desabilitada. A corrente detectada fica acima do Nível de disparo de partida longa e não cai abaixo do Nível de disparo de partida longa dentro do período de tempo definido pelo temporizador de disparo de partida longa. (O temporizador começa no início do estado Partindo.)
-
Estado Em regime (condição 3): A corrente detectada fica acima do Nível de disparo de partida longa e, então, cai abaixo do Nível de disparo de partida longa.
Estado Em regime
Os números a seguir ilustram as diferentes transições do estado Partindo para o estado Em regime.