SIL 스타터
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
기능 안전에 대한
상세 지침은 TeSys™ 아일랜드 기능
안전 가이드, 8536IB1904를
참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
SIL* 스타터는 표준 스타터와 유사한 기능을 제공하지만 SIL 인터페이스 모듈과 연결됩니다.
SIL 스타터의 주요 기능은 다음과 같습니다.
-
중지 카테고리 0 및 중지 카테고리 1* 기능 제공
-
부하에 대한 운영 제어 제공
-
부하와 관련된 전기 데이터 측정
-
TeSys island 에 전압 인터페이스 모듈이 설치되어 있을 때 에너지 모니터링 데이터 제공
여러 개의 SIL 스타터는 단일 TeSys avatar 기능에 필요할 수 있습니다. 예를 들어, avatar 전동기 2방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2*에는 2개의 SIL 스타터가 포함됩니다. 또한, SIL 스타터를 사용하는 avatars 에는 항상 SIL 인터페이스 모듈이 포함됩니다.
SIL 스타터가 연결되었습니다.
-
회로 차단기로 업스트림
-
부하로 다운스트림
SIL 스타터는 운영 데이터를 보내고 명령을 수신하는 버스 커플러와 통신합니다.
SIL 스타터 용량
|
전력 용량 |
암페어 |
참조 |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0.18-9 |
TPRSS009 |
|
11 |
15 |
0.5-25 |
TPRSS025 |
|
18.5 |
20 |
0.76-38 |
TPRSS038 |
|
30 |
40 |
3.25-65 |
TPRSS065 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRSS080 |
경고