SIL 起动器
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
有关功能性安全的完整说明,请参阅《TeSys™ island 功能性安全指南》,8536IB1904。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
SIL *起动器提供与标准起动器类似的功能,但与 SIL 接口模块相关联。
SIL 起动器的主要功能如下:
-
提供停止类别 0 和停止类别 1* 功能
-
为负载提供操作控制
-
测量与负载相关的电气数据
-
当 TeSys island 上安装了电压接口模块时提供电能监测数据
单个 TeSys avatar 功能可能需要多个 SIL 起动器。例如,avatar 电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2* 包括两个 SIL 起动器。此外,使用 SIL 起动器的 avatars 始终包含 SIL 接口模块。
SIL 起动器实现以下连接:
-
断路器上游
-
下游到负载
SIL 起动器与总线耦合器通讯,发送运行数据和接收命令。
SIL 起动器额定值
|
功率额定值 |
安培 |
参考 |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0.18–9 |
TPRSS009 |
|
11 |
15 |
0.5-25 |
TPRSS025 |
|
18.5 |
20 |
0.76-38 |
TPRSS038 |
|
30 |
40 |
3.25-65 |
TPRSS065 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRSS080 |
警告