Surfréquence
Description
La fonction de protection Over Frequency génère les signaux suivants :
-
Alarme : la fréquence mesurée est supérieure au niveau d’alarme.
-
Déclenchement : La fréquence mesurée dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.
Réglage des paramètres
La fonction de protection Over Frequency dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
100–110% of nominal frequency in step of 1% |
105% of nominal frequency |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
100–110% of nominal frequency in step of 1% |
105% of nominal frequency |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |