DOCA0257ES-01

Alta frecuencia

Descripción

La función de protección contra alta frecuencia genera las siguientes señales:

  • Alarma: la frecuencia medida supera el nivel de alarma.

  • Disparo: La frecuencia medida supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

Configuración de parámetros

La función de protección contra alta frecuencia tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–110% of nominal frequency in step of 1%

105% of nominal frequency

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

100–110% of nominal frequency in step of 1%

105% of nominal frequency

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?