DOCA0257ZH-CN-01

电流不平衡

描述

电流不平衡功能测量平均电流与单独相电流之间的最大偏差百分比。

电流不平衡测量基于通过以下公式计算得到的不平衡比率:

计算的测量值

公式

如果 Iavg ≥ IFLC

如果 Iavg ≤ IFLC

其中
  • Iavg = 平均 RMS 相电流

  • ILx = 与 Iavg 存在最大偏差的相中的 RMS 电流

  • IFLC = 电机满载电流设定值

注: 电流不平衡不适用于单相模式。

特性

电流不平衡功能具有以下特性:

特性

单位

%

分辨率

1%

刷新间隔

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?