测试功能
若设备在空气流通环境中进行测试,将会注明相关信息,以指示尚未针对具体机箱中的使用对设备进行评估。
无脱扣自检
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
如果电机连接到接触器,则可能会启动电机,该过程将持续几秒钟。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
按下 Test/Reset 按钮3至15秒,以执行无脱扣自检。松开按钮后,LTMT main unit LED 将以模式 1 亮起,持续 1 秒。1 秒后,LTMT main unit LED 将以模式 2 亮起,持续 1 秒。自测试开始起 2 秒后,LTMT main unit 退出测试模式。
无脱扣自检模式的图形表示形式如下:
|
A |
无脱扣自检模式 |
|
B |
复位按钮 |
|
C |
LED |
|
D |
模式 1 |
|
E |
模式 2 |
脱扣自检(如果电机已停止)
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
如果电机连接到接触器,则可能会启动电机,该过程将持续几秒钟。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
当从LTMTCUF control operator unit 的通讯网络或LTMT main unit的数字量输入接收到脱扣自检命令时:
-
LTMT main unit LED 将以模式 1 亮起,持续 1 秒。1 秒后,LTMT main unit LEDs将以模式 2 亮起,持续 1 秒。
-
脱扣数字量输出的状态更改持续 2 秒。
-
自测试开始起 2 秒后,LTMT main unit 退出测试模式,脱扣数字量输出的状态将更改。
脱扣自检模式的图形表示形式如下:
|
A |
脱扣自检模式 |
|
B |
复位按钮 |
|
C |
LED |
|
D |
模式 1 |
|
E |
模式 2 |
逻辑测试模式
警告 |
|---|
|
意外的设备行为
在以逻辑测试模式运行时,电机可能在TeSys Tera system 脱扣之前开启几毫秒。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
LTMT main unit 的逻辑测试功能可在调试电机时使用。此功能有助于检查电机与 LTMT main unit 的接线。应将 LTMT main unit 的任意一个数字量输入配置作为逻辑测试 DI。LTMT main unit 根据逻辑测试 DI 的状态,进入或退出逻辑测试模式。
在逻辑测试模式下,LTMT main unit 允许您启动或停止电机(接触器),以验证接线并忽略以下禁止条件:
-
热记忆禁止
-
最大启动次数禁止
-
低电压禁止
-
无电压禁止
在逻辑测试模式下,LTMT main unit 允许复位脱扣或自动复位脱扣。
在以下情况下,LTMT main unit 退出逻辑测试模式:
-
LTMTCTV sensor module 检测到电压。
-
LTMTCT/LTMTCTV sensor module 检测到电流。
-
逻辑测试 DI 状态为 OFF。
可以使用以下界面来设置逻辑测试模式:
-
运行 SoMove FDT 容器软件的 PC,此 PC 上安装有 TeSys Tera DTM 并具备标准 Web 服务器功能
-
LTMTCUF control operator unit。
-
PLC 或 DCS(通过通讯网络)。
警告