DOCA0257ZH-CN-01

频率

描述

LTMT main unit 测量供给电机的三相电压的频率。频率功能提供根据相 1 电压测得的值。如果丢失相 1 电压,将不测量频率。

特性

特性

单位

Hz

分辨率

0.01 Hz

刷新间隔

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?