DOCA0257ZH-CN-01

停止错误检测

描述

如果在发出停止命令后(由于接触器熔接),电机不停止,那么在这种情况下,电机停止错误检测功能会提供脱扣信号,从而以备用方式停止电机。

此功能在设置了停在信号后监测电流。如果在设置了停止信号之后,在时间延迟设置中指定的时间内,仍存在任何三相电流,则该功能会触发脱扣信号。

注: 确保电机停止错误检测脱扣信号被配置到任一 TeSys Tera 数字量输出,以控制备用接触器或通知上游设备。

参数设置

电机停止错误检测功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?