Direct Online
描述
Direct Online启动器需要以下数字量输入和输出:
-
用于电机本地启动和本地停止的两个数字量输入。
-
用于电机运行命令 CONTACTOR OUTPUT 1 的一个数字量输出。
接线图
Direct Online 模式下 TeSys Tera system 的接线图示例:
KM1:CONTACTOR OUTPUT 1
逻辑图
下图显示了Direct Online启动器的逻辑图。
工作原理
选择 Direct Online 模式后,电机可通过以下任一源启动:
如果从上述任一源接收到启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活 CONTACTOR OUTPUT 1。
如果检测到以下任何电机停止原因,TeSys Tera system 都会禁用 CONTACTOR OUTPUT 1:
DI/DO 缺省分配
如果选择了 Direct Online 启动器类型,则数字量输入和数字量输出的缺省分配和设置如下:
|
DI parameters |
DI01 settings |
DI02 settings |
DI03 settings |
DI04 settings |
|---|---|---|---|---|
|
Trigger type |
Active high |
Active low |
Active high |
Active high |
|
Input source |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
Other |
Mode Selection 1 |
|
Validation time |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO parameters |
DO01 settings |
DO02 settings |
DO03 settings |
|---|---|---|---|
|
Active type |
Active high |
Active high |
Active high |
|
Input source |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
Alarm Status |
Trip Status |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
Alarm DO |
Trip DO |
|
Output type |
Level |
Level |
Level |