短延时过流
描述
TeSys Tera system 提供定时限 Short Time Overcurrent 保护功能。
Short Time Overcurrent 保护功能生成以下信号:
-
报警:电机的任意三相电流高于报警级别。
-
脱扣:在指定时间延迟内,电机的任意三相电流高于脱扣级别。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
DO2 被配置为 Short Time Overcurrent。
参数设置
Short Time Overcurrent 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–10.00 s in step of 0.01 s |
0.05 s |
|
Alarm Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
警告