数字量输出
警告 |
|---|
|
意外的机器操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
TeSys Tera system 支持最多 13 个数字量输出:
-
LTMT main units 上三个数字量输出。
-
LTMT expansion modules 有最多 10 个数字量输出。
输出配置
数字量输出的配置可以通过以下其中一个接口来执行:
-
运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。
-
LTMTCUF control operator unit。
-
PLC 或 DCS(通过通讯网络)。
每个数字量输出具有以下参数:
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Active type |
|
|
Output type |
|
|
Pulse time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input source |
缺省根据所选择的电机启动器类型来设置数字量输出。
输出类型
Active type、Output type 和 Pulse time (t) 参数定义 LTMT main unit 如何处理输出信息 (A) 以及如何将此信息转换为由继电器输出 (B) 传输的物理信息。
DO 输入源
下表显示了最常用的输入源:
|
Index |
Input source |
|---|---|
|
232 |
Pickup status |
|
233 |
Alarm status |
|
234 |
Trip status |
|
235 |
Motor stop error detection |
|
504 |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
|
505 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
|
506 |
CONTACTOR OUTPUT 3 |
|
507 |
CONTACTOR OUTPUT 4 |
|
508 |
CONTACTOR OUTPUT 5 |
有关输入源的完整列表,请参阅 输入源 中的“附录”。
警告