DOCA0257ZH-CN-01

LTMT Expansion Module

最多可以将 5 个 LTMT expansion module 连接到一个 LTMT main unit。有关LTMT expansion module 的更多信息,请参阅 请参阅 LTMT Expansion Unit

正面示意说明

LTMT expansion module 正面包含以下特性:

A

输入连接器1

B

输入连接器2

C

两个 RJ45 用于将模块连接至主机或其他 LTMT expansion modules

D

状态 LED

E

输出连接器3

状态 LED

LED 状态

描述

熄灭

断电

绿灯亮

LTMT expansion module 就绪并正与 LTMT main unit 通讯。

红灯闪烁

  • 未建立与 LTMT main unit 的通讯。

  • 正在进行固件更新。

红灯亮

检测到内部错误或配置错误。

扩展端口

每个 LTMT expansion module 有两个 RJ45 用于以 LTMT main unit 进行菊花链连接。

有关接线和连接的更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN

4 数字量输入和 2 数字量输出 LTMT Expansion Module

LTMTIN42•• Expansion modules 具有:

  • 四个无电位数字量输入(根据 EN61131-2 标准为类型 1)。

  • 两个带正常打开触点的数字量输出。

数字量输入由外部电源供电。LTMTIN42BD expansion module输入电源电压为24 Vdc,而 LTMTIN42FM expansion module 为100–265 Vac/dc(IEC标准),110–240 Vac/dc(UL标准)。

LTMTIN42•• expansion modules 具有以下插入式端子和引脚分配:

接口

端子

描述

1

I.5

数字量输入 5

I.C

数字量输入公用端

I.6

数字量输入 6

2

I.7

数字量输入 7

-

无连接

I.8

数字量输入 8

 

3

C1

34

数字量输出公用端

O2

35

数字量输出 2

O1

33

数字量输出 1

2 模拟量输入和 1 模拟量输出 LTMT Expansion Unit

LTMTAN21 expansion modules 有:

  • 两个模拟量输入 4–20 mA

  • 一个模拟量输出 4–20 mA

LTMTAN21 expansion modules 具有以下插入式端子和引脚分配:

接口

端子

描述

1

I1+

模拟量输入 1 (+) 端子

 

无连接

I1–

模拟量输入 1 (-) 端子

2

I2+

模拟量输入 2 (+) 端子

 

无连接

I2–

模拟量输入 2 (-) 端子

 

3

O+

模拟量输出 (+) 端子

 

无连接

O-

模拟量输出 (-) 端子

 
 
 
 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?