DOCA0257ZH-CN-01

强制启动功能

描述

强制启动功能允许您能够在电机由于热禁止、热脱扣或最大启动次数禁止而处于禁止状态时强制电机启动。

警告
电机保护缺失
  • 如果清除热禁止或保护以及最大启动次数禁止,可能会导致电机过热或/和起火。
  • 在立即重启至关重要的情况下,应限制应用在禁止热保护的情况下继续运行。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

配置强制启动功能:

工作原理

如果电机由于热脱扣或已达到最大启动次数而停止,则可以通过使用强制启动数字量输入和来自任何源的一个启动命令,来强制电机启动。

在检测到强制启动数字量输入时,TeSys Tera system 等待来自任何源的启动命令,持续 5 秒。

在检测到来自任何源的强制启动命令时,TeSys Tera system 忽略热禁止、热脱扣禁止、方向禁止和最大启动次数禁止,并激活接触器输出。电机启动过程中,TeSys Tera system 强制或阻止热记忆达到 90% 或阻滞级别(如果在热过载保护功能中启用了阻滞功能),直到与脱扣等级设置相对应的时间(5 级设置为 5 秒,40 级设置为 40 秒)结束。

在检测到以下任何电机停止原因时,TeSys Tera system 将停止电机:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.