电流不平衡
描述
Current Imbalance 保护功能生成以下信号:
-
报警:Current Imbalance高于报警级别。
-
脱扣:在指定时间延迟内,Current Imbalance 高于脱扣级别。
参数设置
小心 |
|---|
|
电机过热风险
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
Current Imbalance 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm + Trip |
|
Trip Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |
|
Alarm Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
小心