DOCA0257ZH-CN-01

TeSys Tera System 组件

TeSys Tera system 的硬件组件包括:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module
  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

基于微处理器的 LTMT main unit 是系统的中央组件,用于管理三相和单相 AC 感应电机的控制、保护和监控功能。

LTMT main unit 设计为使用以下协议:

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IPModbus TCP/IP

可以使用以下界面来配置和控制系统:

  • 运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。

  • LTMTCUF control operator unit

  • 连接到系统的 PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

LTMT Main Unit

LTMT main unit

功能

通讯

型号

EtherNet/IPModbus TCP/IP

  • 基于电流和电压的保护

  • 电机监控和测量功能
  • 四个非隔离型数字量输入

  • 三个数字量输出:

    • 2 个带 NO 触点的输出

    • 1 个带 NO+NC 触点的输出

  • 记录

    • 脱扣记录

    • 事件记录

    • 设备内部记录

EtherNet/IPModbus TCP/IP

  • 网络管理协议(如动态主机配置协议 DHCP)
  • 用于 Ethernet 电气参数/状态设置修改与监测的 Web 服务器

  • LTMTEFM (100–240 Vac/Vdc)

  • LTMTEBD (24 Vdc)

Modbus RTU

  • 基于电流和电压的保护

  • 电机监控和测量功能
  • 四个非隔离型数字量输入

  • 三个数字量输出:

    • 2 个带 NO 触点的输出

    • 1 个带 NO+NC 触点的输出

  • 记录

    • 脱扣记录

    • 事件记录

    • 设备内部记录

Modbus RTU
  • 波特率:2400-115200 bit/s

  • 读取或写入功能代码

  • LTMTMFM (100-240 Vac/Vdc)

  • LTMTMBD (24 Vdc)

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
  • DP-V0 循环服务

  • DP-V1 非循环服务

  • 时间同步

  • 自动波特率检测

  • D 型连接器为 12 Mbit/s,端子连接器为 1.5 Mbit/s

  • LTMTPFM (100-240 Vac/Vdc)

  • LTMTPBD (24 Vdc)

LTMTCT/LTMTCTV水平传感器模块

下表介绍了用于水平安装的 LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 的主要功能:

传感器模块

功能

电流范围

电压范围

型号

LTMTCT 带电流互感器的模块

  • 相电流测量

  • 相电流不平衡计算

  • 接地电流计算

  • 流互感器测量接地电流

  • 基于电流检测失相和反相

0.3-3 A

-

LTMTCT3T

2.5–25 A

-

LTMTCT25T

10-100 A

-

LTMTCT100T

LTMTCTV 带电流互感器和电压互感器的模块

  • 相电流和电压测量

  • 相电流和电压不平衡计算

  • 接地电流计算

  • 流互感器测量接地电流

  • 基于电流和电压检测失相和反相

  • 频率测量

  • 功率、电能和功率因数计算

0.3-3 A

60–690 Vac

LTMTCTV3T

2.5–25 A

60–690 Vac

LTMTCTV25T

10-100 A

60–690 Vac

LTMTCTV100T

用于侧向连接器应用的 LTMTCTV 水平传感器模块

下表介绍了 LTMTCTV horizontal sensor module 用于侧面连接器应用的关键特性:

传感器模块

功能

电流范围

电压范围

型号

LTMTCTV 配备带有侧面连接器的电流互感器和电压互感器的模块。

  • 相电流和电压测量

  • 相电流和电压不平衡计算

  • 接地电流计算

  • 流互感器测量接地电流

  • 基于电流和电压检测失相和反相

  • 频率测量

  • 功率、电能和功率因数计算

  • 适用于UL和NEMA连接器应用

0.3-3 A

60–600 Vac

LTMTCTV3UT

2.5–25 A

60–600 Vac

LTMTCTV25UT

10-100 A

60–600 Vac

LTMTCTV100UT

LTMT Expansion Module

下表介绍了 LTMT expansion module 的主要功能:每个LTMT expansion module可连接至一个LTMT main unit的最大数量亦在下表中提供。

LTMT expansion module

功能

型号

最大数量

4 个数字量输入和 2 个数字量输出

  • 四个隔离型数字量输入 (DI)

  • 两个带 NO 触点的数字量输出 (DO)

  • 状态 LED 指示

  • LTMT main unit 供电

  • LTMTIN42FM(DI额定值:100–265 Vac/dc(IEC标准),110–240 Vac/dc(UL标准))

  • LTMTIN42BD(DI 额定值:24 Vdc)

5

2 个模拟量输入和 1 个模拟量输出

  • 4-20 mA 测量

  • 两个模拟量输入

  • 一个模拟量输出

  • 状态 LED 指示

  • 通过 LTMT main unit 供电

LTMTAN21

2

LTMTCUF Control Operator Unit

LTMTCUF control operator unitTeSys Tera system的本地人机界面(HMI)。

LTMTCUF control operator unit

功能

型号

  • LTMT main unit 供电

  • 液晶显示屏 (LCD)

  • 上下文导航键

  • 显示屏参数、报警和脱扣

  • 控制电机

  • 快速设备更换 (FDR) 服务

LTMTCUF

 
 

TeSys Tera DTM

TeSys Tera 设备类型管理器 (DTM) 是一种软件模块,托管在现场设备工具 (FDT) 容器中,采用开放式 FDT/DTM 技术。例如,SoMove 软件。

SoMove 软件中,存在 TeSys Tera system 的特定 DTM。T必须在安装了 SoMove 软件之后才安装 TeSys Tera DTM Library

TeSys Tera DTM

功能

型号

  • 兼容 SoMove 软件和其他 FDT 容器。

  • 通过菜单条目配置系统。

  • 显示屏参数、报警和脱扣。

  • 提供用于控制电机馈电器的选项。

  • 允许自定义运行模式。

  • TeSys Tera DTM v2.0.0

  • SoMove 软件(v2.9.9 或更高版本)FDT 容器

SoMove 软件

SoMove 该软件是一款基于Microsoft Windows® 应用程序,采用开放式 FDT/DTM 技术。

SoMove 该软件包含适用于不同设备的DTM驱动程序。TeSys Tera DTM 是一种专用 DTM,用于配置、监视、控制和自定义 TeSys Tera system 的控制功能。

电缆

系统组件需要使用电缆来连接到其他组件和通讯网络。

连接至

电缆

描述

型号

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor moduleRJ11 接口用电缆,长度 0.15 米(5.9 英寸)。

LTMT9RJ1015

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor moduleRJ11 接口用电缆,长度 0.5 米(19.6 英寸)。

LTMT9RJ105

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor moduleRJ11 接口用电缆,长度 0.2 米(7.87 英寸)。

LTMT9RJ102

LTMT expansion module

LTMT main unitLTMT expansion moduleRJ45 接口用电缆,长度 0.1 米(3.9 英寸)。

LTMT9RJ401

LTMT main unitLTMT expansion moduleRJ45 接口用电缆,长度 1 米(39.37 英寸)。

LTMT9EX10

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 连接电缆,长度 1.0 米(39.3 英寸)。

LTMT9CU10S

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 连接电缆,长度 3.0 米(118.1 英寸)。

LTMT9CU30S

PC

PC 至 LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 电缆,长度 2.5 米(98.4 英寸)。

TCSMCNAM3M002P

Modbus RTU 网络

Modbus RTU 网络通讯电缆,长度 0.3 米(11.81 英寸)。

Modbus RTU 网络通讯电缆,长度 1.0 米(39.3 英寸)。

Modbus RTU 网络通讯电缆,长度 3.0 米(118.1 英寸)。

PROFIBUS DP 网络

PROFIBUS DP 网络通讯电缆,长度 100 m (328.08 ft)。

TSXPBSCA100

PROFIBUS DP 网络通讯电缆,长度 400 m (1,312.33 ft)。

TSXPBSCA400

EtherNet/IPModbus TCP/IP 网络

屏蔽五类直通双绞线,长度2米(6.5英尺),配备两个 RJ45 连接器。

490NTW00002

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?