最大启动次数
描述
最大启动次数功能有助于防止频繁启动对电机造成的损坏。使用此功能,电机只能在给定时间段内启动预先指定的次数。如果启动次数超过设定值,则此功能会使 LTMT main unit 保持在禁止模式,从而有助于防止电机进一步启动。
参数设置
最大启动次数功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Enable |
|
Permissive Starts |
1–30 in step of 1 |
6 starts |
|
Reference Time |
15–60 m in step of 1 |
30 m |
|
Inhibit Period |
1–120 m in step of 1 |
5 m |
|
Time between Starts |
0–120 m in step of 1 |
0 m |
最大启动次数功能参数具有以下特性:
-
允许启动次数:在设定的参考时间内允许的电机启动次数。
-
参考时间 电机启动时间必须根据配置的允许启动次数进行限制。
-
禁止时长:在最后一次允许的启动之后,禁止电机(再次启动)的时段。
-
启动间隔时间:需保持两次允许启动之间的时间间隔。