DOCA0257ZH-CN-01

数字量输入联锁

描述

可将 LTMT main unitLTMT expansion module 的任何数字量输入配置作为联锁,从而有助于防止电机在缺少所需数字量输入的情况下启动。同样,相应的 Interlock Protection 如已启用可在没有联锁时使电机脱扣。最多可将 12 个数字量输入用作联锁 (1-12),每个联锁都具有保护功能。

联锁输入可被分配作为功能,如报警或脱扣,此功能将在没有该联锁时执行。配置为脱扣的联锁会导致 LTMT main unit 在缺少相应联锁时脱扣。

数字量输入Interlock Protection 功能生成以下信号:

  • 报警:当数字量输入联锁状态为低状态时。

  • 脱扣:当数字量输入联锁状态在指定的时间延迟内为低状态时。

参数设置

每个数字量输入 Interlock Protection 功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?