LTMT Main Unit
LTMT main unit 是 TeSys Tera system 的主模块,与不同的模块进行协调,以提供保护、控制、监视、数据存储、通讯等功能。
LTMT main unit 支持以下通讯协议:
- Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP 和 Modbus TCP/IP
LTMT main unit 的优点如下:
-
LTMT main unit 为 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 和 LTMT expansion modules 供电。
-
LTMT main unit 与 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 类型无关。LTMT main unit 可用于基于电流的保护或基于电流和电压的保护。
-
LTMT main unit 可以安装在 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 的顶部,从而减小基础模块的宽度。
除通信接口现场总线外,所有 LTMT main unit 连接在所有变体中保持不变。
有关 TeSys Tera system 安装的更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN。
正面示意说明
|
A |
数字量输入接口 |
|
B |
RJ45 ,用于连接 LTMT expansion module |
|
C |
RJ45 用于 HMI 和PC连接 |
| D | RJ45 端口用于 EtherNet/IP 和 Modbus TCP/IP 通信 |
| E |
设备屏蔽接地端子 |
| F |
温度输入接口 |
| G |
电源接口 |
| H |
产品信息页的对应二维码 |
| I |
行程/复位按钮 |
| J |
状态 LED |
| K |
数字量输出接口 |
状态 LED
|
LED 名称 |
LED颜色指示 |
描述 |
|---|---|---|
|
Device |
熄灭 |
断开电源 |
|
亮绿灯 |
LTMT main unit 处于健康状态(通电后自检完成即可启动) |
|
|
绿灯闪烁 |
|
|
|
亮红灯 |
检测到内部错误或配置错误 |
|
|
红灯闪烁 |
LTMT main unit 与 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 或 LTMT expansion modules 之间的通讯丢失。 |
|
| 故障预置(LTMTP•• 和 LTMTM••) | ||
|
Motor |
熄灭 |
电机处于禁止状态 |
|
亮绿灯 |
电机处于停止状态,启动就绪 |
|
|
绿灯闪烁 |
电机正在运行 |
|
|
Trip/Alarm |
熄灭 |
无脱扣或报警状态 |
|
蓝灯闪烁 |
存在报警状态 |
|
|
亮蓝灯 |
存在吸合状态 |
|
|
红灯闪烁 |
LTMT main unit 已脱扣,且仍然存在脱扣状态。无法复位脱扣。 |
|
|
亮红灯 |
LTMT main unit 已脱扣,且不存在脱扣状态。可以复位脱扣。 |
|
|
NS* |
熄灭 |
未通电或无IP地址 |
|
绿灯常亮 |
已配置的客户端已连接,且IO连接已建立,或设备处于回退 模式。 |
|
|
绿色闪烁* |
已配置 IP 地址,但未建立 IO 连接 |
|
|
红色闪烁(6) |
通讯中断或连接超时 |
|
|
绿色或红色闪烁一次* |
在设备开机期间,执行自检 |
|
|
LK * |
熄灭 |
未建立连接 |
|
黄灯常亮 |
链路 |
|
|
黄灯闪烁 |
活动 |
|
|
ACT* |
熄灭 |
10 Mbps 速度 |
|
绿灯常亮 |
100 Mbps 速度 |
|
|
通信* |
熄灭 |
未与 PLC 或 DCS 建立通讯。 |
|
亮绿灯 |
已与 PLC 或 DCS 建立通讯。 |
|
|
红灯闪烁 |
与 PLC 或 DCS 的通讯中断。 |
Trip/Reset Button
使用 Trip/Reset 按钮,可执行以下功能:
|
功能 |
描述 |
步骤 |
|---|---|---|
|
脱扣复位 |
复位可复位的所有脱扣。 |
按下按钮并在 3 秒内松开。 |
|
自检 |
当发生下列情况时执行自检:
|
按住此按钮超过 3 s,但不超过 15 s。 |
|
恢复缺省值 |
如果电机处于停止状态,则使 LTMT main unit 参数恢复缺省值。如果电机处于启动或运行状态,不执行缺省值恢复。 |
按住此按钮超过 15 s,但不超过 20 s。 将此按钮按住 15 秒以上时,脱扣/报警 LED 为蓝灯闪烁。 松开按钮后, LTMT main unit 参数将重置为默认值。 |
|
导致脱扣 |
将 LTMT main unit 内部卡住的复位键脱扣。 |
按住此按钮超过 20 s LTMT main unit 脱扣,并在 Trips 日志中记录脱扣。 |
数字量输入
LTMT main unit 具有四个无电位数字量输入(根据 EN61131-2 标准为类型 1)。
数字量输入可通过 LTMT main unit 内部供电。
当数字量输入采用内部供电时,可以使用四个数字量输入 I.1、I.2、I.3 和 I.4。
数字量输出
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
电机与启动器一起运行时:
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
LTMT main unit 有三个数字量输出:
-
两个带 NO 触点的输出
-
一个带 NO+NC 触点的输出
LTMT Main Unit 温度
可以将 2 线 PT100 或 PTC 温度传感器连接到 LTMT main unit。
扩展端口
扩展端口用于将可选 LTMT expansion modules 与 LTMT main unit 相连。所有 LTMT expansion modules 均采用菊花链连接。
LTMT HMI 端口
LTMT HMI 端口用于将可选LTMTCUF control operator unit与LTMT main unit相连。有关电缆的更多信息,请参阅电缆章节。
LTMT HMI 端口的屏蔽型RJ45 连接器的引脚分配如下:
|
引脚号 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
– |
未连接 |
|
2 |
– |
未连接 |
|
3 |
– |
未连接 |
|
4 |
D1 或 D(B) |
收发器端子 1 |
|
5 |
D0 或 D(A) |
收发器端子 0 |
|
6 |
– |
未连接 |
|
7 |
+5V |
LTMTCUF control operator unit 的辅助电源 |
|
8 |
0VL |
信号和电源共用 |
警告