DOCA0257ZH-CN-01

TeSys Tera System

概述

TeSys Tera Motor Management System (TeSys Tera system) 是 TeSys Active 系列智能继电器和电机启动器的组成部分之一。TeSys Tera system 专为智能电机控制中心(iMCC)设计,作为可靠构建单元,可为单相或三相交流感应电机提供完整的保护、计量、控制与监控功能。

TeSys Tera system 安装在低压开关设备系统中,通过现场总线网络和电机馈电器连接更高级别的自动化系统。

TeSys Tera system:

  • 将 iMCC 馈电器中的常规和先进电机保护、测量和监控集成到带独立 HMI 设备的单一、易于配置且紧凑的通讯模块中。

  • 为低压接触器控制的电机启动器馈电器提供保护控制器。 

  • 为低压应用中的恒速电机提供灵活且模块化的电机管理系统。

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C 启动/停止命令
D LTMT expansion modules
E 运行 SoMove FDT容器软件的 PC,此 PC 上安装有TeSys Tera DTM并配备标准Web服务器功能
F 可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统 (DCS)
G Ethernet 交换机
H LTMTCUF control operator unit

功能特性 

TeSys Tera system 管理: 

  • 最大电流可达 100 A 的单相或三相 AC 感应电机。

  • 最大电流可达 810 A 的单相或三相 AC 感应电机(使用外部电流互感器时)。

  • 控制系统与电机馈电器之间的连接提高了工厂可用性。  

  • 为安装、调试、操作和维护节约了大量成本。 

  • 配备数字微处理器的控制器,可根据应用和过程要求设置电机参数。 

主要优点

使用高级电机保护的主要优点如下:

  • TeSys Tera system 涵盖了从馈电器到关键过程自动化的所有负载监控和保护需求。

  • 当高级诊断、统计和报警有助于预测意外生产中断并更大限度减少停机时,设备就会受到保护。

  • TeSys Tera system 结构紧凑,天然适配符合 IEC 或 NEMA 标准的控制面板。

  • TeSys Tera system 连接性和对实时数据的访问提供了关键信息,用以增强过程的运行和安全性,同时提高效率。

功能

TeSys Tera system 提供以下功能:

  • 可基于电流为 5 至 40 级配置过载保护。

  • 基于热敏电阻的电机保护。

  • 分别针对电流和电压输入的不平衡、失相保护。

  • 转子锁定和转子堵转保护。

  • 监控电气参数,例如电流、电压、功率、功率因数、频率、谐波、温度和电能。

  • 监控基于电机的不同参数,例如运行小时数、启动次数、运行时长等。

  • TeSys Tera system 可用于电机和加热器负载应用。
  • 通过 EtherNet/IPModbus TCP/IPModbus RTUPROFIBUS DP 协议与 PLC 或 DCS 通讯。

  • 记录脱扣数据、事件、带时间戳的自诊断事件。

  • 不同的启动器配置,例如过载启动、直接在线启动(DOL)、反转直接在线启动(RDOL)以及星三角启动。

  • 独立保护,即使 PLC 或 DCS 连接中断,TeSys Tera system 仍为电机提供保护。

  • 灵活的保护、控制和通讯选项,适用于低压接触器控制的电机启动器应用。

  • 集成按钮和 LED 指示灯可减少外部组件和接线。

  • 多种通讯协议允许以经济实惠的方式集成到更大、更复杂的变电站监视和控制系统。

  • LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 上提供了复位按钮,从而减少了将一个数字量输入配置为复位输入的需求。

  • 可选图形 LTMTCUF control operator unit 配备有 LTMT main unit 用于显示所有计量、保护及相关参数。

  • LTMT main unit内 PCB 上的保形涂层(100-150 microns)可以抵御腐蚀性环境、危险化学品、灰尘等。

支持的行业

TeSys Tera system 支持以下行业和相关商业领域:

行业

领域

应用

行业

  • 金属、矿物和采矿:水泥、玻璃、炼钢、造纸、黄金、钻石、铂

  • 石化

  • 化工:纸浆和造纸工业

  • 制药

  • 石油和天然气

  • 控制和监控泵电机

  • 控制通风

  • 控制牵引载荷及移动

  • 观察状态并与机器通讯

  • 处理并传送所收集的数据

  • 通过互联网远程管理一个或多个站点的数据

能源与基础设施

  • 水处理与交通运输

  • 发电和运输

  • 控制和监控泵电机

  • 控制通风

  • 远程控制风力涡轮机

  • 通过互联网远程管理一个或多个站点的数据

电机控制中心 (MCC)

  • 加工工业

  • 发电厂工程设计

电机保护和控制:

  • 重型启动电机(造纸、水泥和金属行业、以及水务管理)

  • 高可用性工厂(化工、石油、原材料、加工工业和发电厂)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?