DOCA0257ZH-CN-01

堵转转子

描述

Stall Rotor 状态发生在电机处于‌运行状态‌时,由‌过载‌或‌负载卡死‌引起。只有在电机处于运行状态时,才能激活Stall Rotor保护功能。

Stall Rotor 保护功能生成以下信号:

  • 报警:在电机运行状态期间,电机的任意三相电流高于报警级别。

  • 脱扣:在电机运行状态期间,在指定时间延迟内,电机的任意三相电流高于吸合级别。

参数设置

Stall Rotor 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Pickup

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

2 s

Alarm Level

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?