DOCA0257ZH-CN-01

电流相失相

描述

Current Phase Loss 保护功能生成以下信号:

  • 报警:电机的任意三相电流低于电机满载电流的 10%。

  • 脱扣:在指定时间延迟内,电机的任意三相电流低于电机满载电流的 10%。

注:
  1. Current Phase Loss 保护功能不适用于单相模式。

  2. 小于 FLC 的 10% 的电流值被视为停止,测量日志和脱扣日志中将不显示任何值。

参数设置

Current Phase Loss 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?