电流相反相
描述
Current Phase Reversal 保护功能有助于识别三相电动机的错误接线。
Current Phase Reversal 保护功能生成以下信号:
-
报警:如果检测到的电流相序与相位旋转设置不一致。
-
脱扣:如果在指定时间延迟内,检测到的电流相序与相位旋转设置不一致。
参数设置
Current Phase Reversal 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |