DOCA0257ZH-CN-01

定时限过流

描述

在电机处于启动或运行状态时,TeSys Tera system 提供 Definite Time Overcurrent 保护。有两种不同且可配置的脱扣时间延迟,一种用于电机启动,另一种用于电机运行状态。

Definite Time Overcurrent 保护功能生成以下信号:

  • 报警:电机的任意三相电流高于报警级别。

  • 在电机启动状态期间脱扣:在指定的电机启动时间延迟内,电机的任意三相电流高于吸合级别。

  • 在电机运行状态期间脱扣:在指定的电机运行时间延迟内,电机的任意三相电流高于脱扣级别。

参数设置

Definite Time Overcurrent 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

Trip

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Time Delay During Motor Start (Tps)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

30 s

Time Delay During Motor Run (Tpr)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

20 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?