Remplacement du filtre
Le tableau ci-après décrit le filtre à utiliser en fonction de l'environnement de l'unité de refroidissement.
| Environnement de l’unité de refroidissement | Filtre recommandé |
|---|---|
|
Bureau (pas de poussière, pas de graisse) |
Aucun filtre requis |
|
Industriel (poussière, graisse, atmosphère non explosive) |
Filtre requis |
|
Extérieur |
Filtre en aluminium requis |
Aucun filtre n'est fourni avec les unités de refroidissement d’intérieur.
Un filtre en aluminium est fourni avec les unités de refroidissement d’extérieur.
Pour plus d'informations sur les filtres, consultez la section Accessoires.
Installation d'un filtre dans une unité de refroidissement d’intérieur
Aucun filtre n'est fourni avec les unités de refroidissement d’intérieur. Pour installer ou remplacer un filtre dans une unité de refroidissement d’intérieur, procédez comme suit :
-
Faites glisser le filtre à travers la découpe située sur le côté latéral de l'unité de refroidissement.
Remplacement du filtre dans une unité de refroidissement d’extérieur
Un filtre en aluminium est fourni avec les unités de refroidissement d’extérieur. Pour remplacer le filtre en aluminium d’une unité de refroidissement d’extérieur, procédez comme suit :
-
Repérez le cache de l'emplacement sur la partie inférieure de l'unité de refroidissement et dévissez les 2 vis à l'aide d'un tournevis Torx T10.
-
Retirez le cache de l'emplacement.
-
Faites glisser le filtre usé hors de l’emplacement.
-
Insérez le nouveau filtre dans l'emplacement.
-
Repositionnez le cache de l'emplacement.
-
Remettez les 2 vis en place à l'aide d'un tournevis Torx T10.