Principe de fonctionnement
L'unité de refroidissement fonctionne sur la base d'un circuit de réfrigération composé des composants suivants :
- 
               
               Compresseur : pompe qui augmente la pression et la température du gaz réfrigérant. 
- 
               
               Evaporateur : échangeur de chaleur qui recueille la chaleur générée à l'intérieur de l'armoire électrique. 
- 
               
               Condenseur : échangeur de chaleur qui transmet à l'air ambiant la chaleur recueillie à l'intérieur de l'armoire électrique. 
- 
               
               Dispositif d’expansion : dispositif régulant le flux de réfrigérant entre le condenseur et l'évaporateur. 
- 
               
               Filtre déshydrateur : filtre permettant de protéger le circuit de réfrigération en captant les impuretés, l'acide et l'humidité du circuit. 
- 
                  
                  Ventilateur du condenseur 
- 
                  
                  Condenseur 
- 
                  
                  Pressostat 
- 
                  
                  Compresseur 
- 
                  
                  Evaporateur 
- 
                  
                  Ventilateur d'évaporateur 
- 
                  
                  Dispositif d’expansion 
- 
                  
                  Filtre déshydrateur 
Le circuit est étanche et le réfrigérant circule à l'intérieur. Le réfrigérant utilisé est du R134a, exempt de chlore et sans danger pour l'ozone atmosphérique. L'unité de refroidissement est divisée en deux sections, séparées hermétiquement, où l'air ambiant et l'air de l'armoire sont tous deux traités sans se rencontrer.
La température de l'armoire est abaissée comme suit : Le compresseur (D) comprime le réfrigérant (le portant ainsi à une pression et une température élevées) et le pousse à travers le condenseur (B). Dans le condenseur, le réfrigérant est refroidi par l'air ambiant, ce qui entraîne son passage de l’état gazeux à l’état liquide. Lorsqu'il est à l'état liquide, le réfrigérant passe à travers le dispositif d'expansion (G) où la différence de pression le vaporise. Puis le réfrigérant atteint l'évaporateur (E). Dans l'évaporateur, le réfrigérant absorbe la chaleur de l'air de l'armoire, ce qui entraîne son passage de l’état liquide à l’état gazeux. Le gaz est ensuite redirigé vers le condenseur par le compresseur, et le cycle se répète.