DOCA0218FR-00

Historique des déclenchements pour les déclencheurs MicroLogic E

L'historique des déclenchements des déclencheurs MicroLogic E peut être utilisé pour analyser le déclenchement du disjoncteur et améliorer ainsi la disponibilité globale de l'installation.

L'historique des déclenchements répertorie les 10 derniers déclenchements.

Pour chaque déclenchement, les indications suivantes sont relevées et affichées :

  • Cause du déclenchement : Ir, Isd, Ii, Ig ou protection automatique (Ap)

  • Date et heure du déclenchement (option de communication nécessaire) afin de régler l'horodatage

Liste des causes de déclenchement :

  • Surcharges (Ir)

  • Courts-circuits (Isd ou Ii)

  • Défauts à la terre (Ig)

  • Protection automatique (Ap)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Affichage de l'historique des déclenchements.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?