配电保护
简介
MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元为商业或工业应用提供针对过流、接地故障电流和接地漏电电流的保护。
MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元可提供符合 IEC/EN 60947-2 标准要求的保护特性。有关详细信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
描述
在选择要使用的 MicroLogic 脱扣单元时,应考虑:
-
过流(过载和短路)
-
接地故障电流或接地漏电电流
-
需要保护的导体
-
是否有谐波电流
-
设备间的协调
设备间的选择性
上游设备和下游设备之间的协调(特别是选择性)对优化运行的连续性至关重要。MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元上设置保护功能的大量选项可提高 ComPacT NSX 断路器之间的自然协调性。有关更多信息,请参阅 LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm 目录。
可使用三种选择技术:
-
电流选择性,对应于长延时保护吸合电流的等级
-
时间选择性,对应于短延时保护吸合电流的等级
-
电能选择性,对应于断路器电能水平的等级:它适用于高强度短路电流。

选择性规则
选择性规则取决于:
-
上游和下游安装的断路器上脱扣单元的类型:电子式或热磁式。
-
设置的精度。
过载保护的选择性
对于过载保护,电子式脱扣单元之间的选择性规则如下:
-
电流选择性:
-
在上游断路器 Q1 上脱扣单元长延时保护的 Ir 吸合电流与下游断路器 Q2 上脱扣单元的该吸合电流之间保持 1.3 的比率,通常就已足够。
-
上游断路器 Q1 上脱扣单元长延时保护的 tr 时间延迟等于或大于下游断路器 Q2 上脱扣单元的该时间延迟。
-
-
时间选择性:
-
在上游断路器 Q1 上脱扣单元短延时保护的 Isd 吸合电流与下游断路器 Q2 上脱扣单元的该吸合电流之间保持 1.5 的比率,通常就已足够。
-
上游断路器 Q1上脱扣单元短延时保护的 tsd 时间延迟大于下游断路器 Q2 上脱扣单元的该时间延迟。
-
如果上游断路器处于 I2t 关闭位置,下游断路器不得处于 I2t 开启位置。
-
-
电能选择性:
接地故障保护选择性
对于接地故障保护,仅时间选择性规则应适用于 Ig 保护吸合电流和 tg 时间延迟:
-
在上游断路器 Q1 上脱扣单元接地故障保护的 Ig 吸合电流与下游断路器 Q2 上脱扣单元的该吸合电流之间保持 1.3 的比率,通常就已足够。
-
上游断路器 Q1 上脱扣单元接地故障保护的 tg 时间延迟大于下游断路器 Q2 上脱扣单元的该时间延迟。
-
如果上游断路器处于 I2t 关闭位置,下游断路器不得处于 I2t 开启位置。
接地漏电保护选择性
对于接地漏电保护,仅时间选择性规则应适用于 IΔn 保护吸合电流和 Δt 时间延迟:
-
在应用时,上游断路器 Q1 上脱扣单元接地漏电保护的 IΔn 吸合电流与下游断路器 Q2 上脱扣单元的该吸合电流之间的比率应为 3。
-
上游断路器 Q1 上脱扣单元接地漏电保护的 Δt 时间延迟大于下游断路器 Q2 上脱扣单元的该时间延迟。
选择性限值
根据断路器额定值和保护功能设置的等级,选择性可以:
-
为有限的(部分选择性),其值不超过短路电流 Is
-
是完全的(完全选择性),在执行时不考虑短路电流的值
选择性表
Schneider Electric提供了选择性表,其中显示了其整个断路器系列各断路器之间的选择性类型(部分或完全)。这些选择性表根据标准 IEC/EN 60947-2 的建议进行了测试。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ENComPacT NSX & NSXm 目录。
MicroLogic 5 脱扣单元
MicroLogic 6 脱扣单元
集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元
设置保护
通过以下方式设置保护功能:
-
在 MicroLogic 脱扣单元上,使用调节旋钮和键盘(取决于具体的保护功能和 MicroLogic 类型)
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
集成瞬时保护
除可调的瞬时保护外,用于配电保护的 MicroLogic 脱扣单元还集成有 SELLIM 不可调瞬时保护,这种保护能够改善选择性。
Reflex 脱扣
除 MicroLogic 脱扣单元中包含的保护功能外,ComPacT NSX 断路器还拥有 reflex 保护。此系统利用由断路器短路压力直接致动的“活塞”,使设备机械脱扣,从而切断极高的故障电流。这个活塞操作分闸机构,实现超快断路器脱扣。