DOCA0188ZH-03

历史记录和带时间戳的信息

历史记录

MicroLogic 脱扣单元生成以下类型的历史记录:

  • 与测量相关的报警历史记录(记录最后 10 个报警)

  • 脱扣历史记录(记录最后 18 次脱扣)

  • 维护操作历史记录(记录最后 10 次操作)

  • 接地漏电保护设置历史记录(记录当前和先前的设置)

  • 接地漏电保护测试历史记录。使用脱扣的测试和不使用脱扣的测试被记录在同一个历史记录中(记录最后 10 次操作)

可用性

查看历史记录:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

带时间戳的信息

带时间戳的信息显示重要信息的日期,这些信息比如是如先前的保护设置以及最小/最大电流、电压和网络频率值。

带时间戳的信息的表格中介绍了:

  • 先前的保护配置以及相应的日期

  • 最小和最大电压测量值以及相应的日期

  • 最大电流测量值以及相应的日期

  • 最小和最大网络频率以及相应的日期

还可以提供最小值和最大值的复位时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?