DOCA0188ZH-03

测量屏幕

模式

屏幕描述

单位

箭头

显示为以下测量的瞬时 rms 值:

  • 3 个相电流 I1/AI2/BI3/C

A

向下的箭头指示与显示值相对应的导线(相线、中性线或地线)。

  • 接地故障电流 (MicroLogic 6)

% Ig

  • 接地漏电电流 (MicroLogic 7)

A

  • 中性线电流 IN(4 极或 3 极,带 ENCT 选项)

A

显示为以下测量的瞬时 rms 值:

  • 线电压 VABVBCVCA

  • 相电压 VANVBNVCN(4 极或 3 极,带 ENCT 选项)

V

向下的箭头指示与显示值相对应的导线(相线或中性线)。

显示总有功功率 Ptot

kW

向下的箭头指示 3 条相线导线。

显示总视在功率 Stot

kVA

显示总无功功率 Qtot

kVAR

显示和复位有功电能表 Ep

kWh、MWh

显示和复位视在电能表 Es

kVAh、MVAh

显示和复位无功电能表 Eq

kVARh、MVARh

显示相位旋转

显示和复位:

  • 3 个相电流的最大值 Ii MAX

A

向下的箭头指示执行了最大值测量的导线(相线、中性线或地线)。

  • 最大接地故障电流 (MicroLogic 6)

% Ig

  • 最大接地漏电电流 (MicroLogic 7)

A

  • 中性线电流的最大值 INMAX(4 极或 3 极,带 ENCT 选项)

A

显示和复位:

  • 3 个线电压的最大值 Vij MAX

  • 3 个相电压的最大值 ViN MAX(4 极或 3 极,带 ENVT 选项)

V

向下的箭头指示执行了最大值 V MAX L-L 或 L-N 测量的相。

显示和复位有功功率的最大值 PMAX

kW

向下的箭头指示 3 条相线导线。

显示和复位视在功率的最大值 SMAX

kVA

显示和复位无功功率的最大值 QMAX

kVAR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?