DOCA0188ZH-03

测量电能质量指标

简介

MicroLogic 脱扣单元利用通讯网络提供电能管理所需的测量值和质量指标:

  • 无功功率测量值

  • 功率因数 PF

  • cos ϕ

  • 总谐波失真 THD

  • 失真功率测量值

电能质量指标考虑了:

  • 无功电能管理(cos ϕ测量),旨在优化设备规格,或者避免高峰费率。

  • 谐波管理,旨在避免性能退化以及避免运行期间发生故障。

利用这些测量值和指标,可实施纠正措施,保持电能质量。

电流 THD

电流 THD 由标准 IEC/EN 61000-2-2 定义。

电流THD为 1 阶以上的谐波电流的 rms 值关于基波电流(1 阶)的 rms 值的百分比。MicroLogic 脱扣单元可计算最多十五次谐波的总谐波电流失真 THD

电流 THD可以超过 100%。

使用总谐波失真THD(I)可评估单个电流波形变形。下表显示了 THD限值。

THD(I)

备注

THD(I)< 10%

低谐波电流:故障风险极低。

10% < THD(I)< 50%

明显的谐波电流:温升风险,加大电源供电。

50% < THD(I)

大谐波电流:如果对安装进行计算和选型时不考虑此限制,则几乎肯定存在故障、性能退化和危险温升风险。

具有高THD(I)的非线性设备产生的电流波形变形可导致电压波形变形,具体取决于失真的程度和源阻抗。这种电压波形变形会影响通过该电源供电的所有设备。因此会影响系统中的敏感设备。具有高 THD(I)的设备本身可能不会受到影响,但可导致系统中其他更敏感的设备发生故障。

注: THD(I)测量是确定电气网络中设备发生问题的可能性的有效方法。

电压 THD

电压 THD 由标准 IEC/EN 61000-2-2 定义。

电压 THD 为 1 阶以上的谐波电压的 rms 值关于基波电压(一阶)的 rms 值的百分比。MicroLogic 脱扣单元可计算最多十五次谐波的电压 THD

理论上,此因子可超过 100%,但实践中几乎不会超过 15%。

使用总谐波失真THD(V)可评估单个电压波形变形。供电公司通常会评估下列限值:

THD(V)

备注

THD(V)< 5%

电压波形变形不明显:故障风险极低。

5% < THD(V)< 8%

电压波形变形明显:温升和故障风险。

8% < THD(V)

电压波形变形明显:如果对安装进行计算和选型时没有考虑此变形情况,则会存在高故障风险。

电压波形变形会影响通过该电源供电的所有设备。

注: 使用 THD(V)指标可评估通过该电源供电的敏感设备受到干扰的风险。

失真功率 D

当存在谐波污染时,总视在功率的计算涉及 3 个方面:

失真功率 D 可限定因谐波污染导致的电能损失。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?