DOCA0188ZH-03

电机欠载保护

简介

电机欠载保护用于为检测电机空载运行提供额外的保护。

空载运行示例:泵干运行、传动带断裂、齿轮电机破裂。

描述

电机欠载保护将相电流最小值 I MIN 的值与保护 Iund 吸合电流的设置值进行比较。如果电流值 I MIN 跌至低于 Iund 吸合电流,则启动保护 tund 时间延迟。

电机欠载保护默认未激活。

在功能设置结束后,在启动和稳定状态期间,欠载保护都处于激活状态。

工作原理

下面的图显示了工作可能性:

1 电机电流

2 通过电机欠载保护监控

白色:未激活;绿色:已激活

  • I:在 tund 时间延迟结束前,相电流最小值 I MIN 未升至高于保护 Iund 吸合电流(比如,泵空载运行)。电机欠载保护脱扣:

    • A:保护已激活(切换到稳定状态)

    • B:一旦超过吸合电流阈值,便激活保护时间延迟

    • C:时间延迟结束后发生保护脱扣

  • II:在 tund 时间延迟结束前,相电流最小值 I MIN 回升并保持高吸合电流(比如,泵临时干运行)。不发生电机欠载保护脱扣:

    • B:一旦超过吸合电流阈值,便激活保护时间延迟

    • D:保护已禁用

注: SDTAM模块提前脱扣保护功能可用于命令接触器断开

设置保护

Iund 吸合电流和 tund 时间延迟设置只能通过以下方式访问:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Iund 吸合电流设置值

Iund 吸合电流设置值为 Ir 的倍数。

吸合电流设置范围为 0.3-0.9 x Ir。设置增量为 0.01 x Ir。缺省设置为 OFF:保护未激活。

精确度范围为 +/-10%。

tund 时间延迟设置值

tund 时间延迟设置值的单位为秒。

时间延迟设置范围为 1-200 秒。设置增量为 1 秒。时间延迟的缺省设置值为 10 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?