Respuesta a un disparo
Precauciones antes de responder a un disparo
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Identificación de la causa del disparo
Las indicaciones local y remota informan de la posible causa de un disparo. En particular, las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 proporcionan información específica sobre la causa del fallo detectado. Para obtener más información, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.
Las causas son de diferentes tipos:
-
Detección de fallos en la instalación
-
Detección de fallos debidos a un funcionamiento defectuoso
-
Disparos voluntarios.
Disparo después de un error de la instalación
El mecanismo de control está
colocado en , Trip.
|
Indicación |
Posible causa |
||
|---|---|---|---|
|
TM-D |
MicroLogic 2 y 4 |
MicroLogic 5, 6, y 7 |
|
|
SD |
SD |
SD e información en la pantalla |
Disparo manual mediante:
|
|
SD y SDE |
SD, SDE y SDT |
SD, SDE, y SDT e información en la pantalla |
|
|
SD y SDE |
SD y SDE e información en la pantalla |
|
|
|
SD, SDE y SDx |
MicroLogic 7 SD, SDE, y SDx e información en la pantalla |
|
|
|
SD, SDE y SDV Botón R de VigiPacT Add-on en posición de salida |
SD, SDE y SDV Botón R de VigiPacT Add-on en posición de salida |
MicroLogic 5 SD, SDE y SDV Botón R de VigiPacT Add-on en posición de salida e información en la pantalla |
|
|
– |
– |
MicroLogic 6 SD, SDE, y SDG e información en la pantalla |
|
Mantenimiento del equipo después de un disparo que sigue a un defecto
El disparo de la protección no elimina el motivo del defecto en la instalación aguas abajo.
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación
eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Aísle la salida antes de inspeccionar el equipo eléctrico aguas abajo de la protección.
Realice las tareas siguientes tras un cortocircuito:
-
Limpiar cuidadosamente las posibles marcas de humo negro. Las partículas de humo pueden ser conductoras de electricidad.
-
Verificar las conexiones de alimentación y los cables de control.
-
Poner el interruptor automático en marcha al menos cinco veces con carga nula.
Dependiendo del tipo de fallo, realizar inspecciones de mantenimiento en todo el equipo o en la parte de él en la que se produjo el fallo:
-
Defectos menores:
-
Disparo provocado por protección largo retardo
-
Disparo provocado por protección de diferencial
Tras las reparaciones, realice las verificaciones D, E, F y G.
-
-
Defectos graves o con capacidad destructiva:
-
Disparo por causa eléctrica desconocida
-
Disparo provocado por la protección corto retardo
-
Disparo provocado por protección de defecto a tierra
Tras las reparaciones, realice las verificaciones A, B, D, E, F y G. Compruebe el interruptor automático disparado antes de volver a ponerlo en marcha.
-
Si es prioritario un rearranque (por ejemplo, en caso de instalación de seguridad), la parte de la instalación en la que se ha producido el defecto debe aislarse y bloquearse para realizar dicho mantenimiento.
PELIGRO




ADVERTENCIA