DOCA0187ES-03

Presentación del módulo BSCM Modbus SL/ULP

El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 es un módulo de control de estado de los interruptores que puede utilizarse para comunicar datos mediante:

  • La red de comunicación Modbus Serial Line

  • una red de comunicación ULP

Utilice el módulo BSCM Modbus SL/ULP con:

  • interruptores automáticos ComPacT NSX equipados con:

    • unidades de control magnetotérmicas

    • Unidades de disparo electrónicas MicroLogic

  • interruptores en carga ComPacT NSX

NOTA: El módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar en un interruptor automático ComPacT NSX 400K.

Se intercambian los siguientes datos:

  • Estados del interruptor automático OF y SDE desde el módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Estado del interruptor automático SD desde el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP o el cable NSX (si lo hay)

  • Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme

  • Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos

Cuando se conecta a una unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7, el módulo BSCM Modbus SL/ULP proporciona acceso a datos de MicroLogic.

Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPacT NSX, consulte:

Descripción del módulo BSCM Modbus SL/ULP

  1. Puerto para cable BSCM Modbus SL

  2. Conmutador rotativo de la dirección Modbus

  3. Puerto para comunicar el mecanismo del motor

  4. LED de estado del ULP

  5. LED de estado del Modbus

  6. Puerto para unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

  7. Puerto para cable NSX o contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP

  8. Contacto OF

  9. Contacto SDE

  10. Cable para conectar el módulo BSCM Modbus SL/ULP al cable NSX o el contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP

  11. Cable para conectar el módulo BSCM Modbus SL/ULP a una unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7

Indicador LED ULP encendido en el módulo BSCM Modbus SL/ULP

El LED ULP proporciona indicaciones sobre el estado del módulo BSCM Modbus SL/ULP, incluso en el modo de solo Modbus SL.

El color del LED ULP en el módulo BSCM Modbus SL/ULP es amarillo.

Indicador LED de ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extraiga el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituya el módulo BSCM Modbus SL/ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento.

Discrepancia del hardware no crítica

Sustituya el módulo BSCM Modbus SL/ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Discrepancia de configuración

Instale las características que faltan

Discrepancia de firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y el hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia de hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo BSCM Modbus SL/ULP

Apagado

Revise la fuente de alimentación

Indicador LED Modbus Serial Line encendido en el módulo BSCM Modbus SL/ULP

El color del LED Modbus Serial Line en el módulo BSCM Modbus SL/ULP es blanco.

El estado del indicador LED es el siguiente:

  • Apagado: la red de comunicación de línea serie Modbus está deshabilitada.

  • Encendido continuo: la red de comunicación de línea serie Modbus está habilitada.

  • Parpadeo: la comunicación Modbus Serial Line está en curso.

Instalación del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Las ranuras utilizadas para instalar el módulo BSCM Modbus SL/ULP dependen del tipo de interruptor automático.

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

A Módulo BSCM Modbus SL/ULP

B Cable NSX o contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP

El módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar al mismo tiempo que un contacto OF o SDE.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede instalar en el sitio.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: PKR1891407 ComPacT NSX100-630 - BSCM Modbus SL/ULP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?