DOCA0187ES-03

Aplicaciones

Los dos principales tipos de aplicaciones que deben protegerse

Las unidades de control de los interruptores automáticos ComPacT NSX ofrecen protecciones para todas las aplicaciones gracias a la gran flexibilidad de sus regulaciones.

Se toman en consideración dos tipos de aplicación:

  • Protección de la distribución eléctrica

  • Protección específica para receptores (por ejemplo, motores, transformadores) o generadores

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?