DOCA0187ES-03

Características de las unidades de control electrónicas MicroLogic

Introducción

Las unidades de control electrónicas MicroLogic proporcionan las funciones siguientes:

  • Protección de la distribución eléctrica o de aplicaciones específicas

  • Medición de los valores instantáneos y medición de los valores medios (demanda) de las magnitudes eléctricas

  • Medición de energía

  • Asistencia operativa como demanda máxima, alarmas personalizadas y contadores de funcionamiento

  • Communication (Comunicación)

Identificación

Identifique la unidad de control instalada en el interruptor automático mediante los cuatro caracteres que se indican en la parte frontal:

 

Protección (X)

Caja (Y)

Medidas (Z)

Aplicación (T)

 

 

1
2
4
5
6
7


SI
LS0I
LS0IR
LSI
LSIG
LSIR

2

3

ComPacT NSX100/160/250
ComPacT NSX400/630


E

Sin medición
Energía


G
AB
M
Z
AL

Distribución
Generador
Suscriptor
Motor
16 Hz 2/3
Alarma

Ejemplos

       

MicroLogic 1.3

SI

400 o 630 A

Distribución

MicroLogic 2.2 G

LS0I

100, 160 o 250 A

Generador

MicroLogic 2.3

LS0I

400 o 630 A

Distribución

MicroLogic 2.3 M

LS0I

400 o 630 A

Motor

MicroLogic 4.2

LS0IR

100, 160 o 250 A

Distribución, incluido el disparo después de diferencial

MicroLogic 4.3 AL

LS0I

400 o 570 A

Distribución, incluida la alarma después de diferencial

MicroLogic 5.3 E

LSI

400 o 630 A

Energía

Distribución

MicroLogic 6.3 E-M

LSIG

400 o 630 A

Energía

Motor

MicroLogic 7.2 E-AL

LSI

100, 160 o 250 A

Energía

Distribución, incluida la alarma después de diferencial

MicroLogic 7.3 E

LSIR

400 o 630 A

Energía

Distribución, incluido el disparo después de diferencial

Tipo de protección:
I Instantánea
L Largo retardo
S0 Corto retardo (no se puede ajustar la temporización)
S Corto retardo
G Defecto a tierra
R Residual (diferencial)

Familias de unidades de control MicroLogic

La gama de unidades de control MicroLogic consta de varias familias:

  • MicroLogic 1, 2 y 4 sin pantalla

  • MicroLogic 5, 6 y 7 con pantalla

En las unidades de disparo MicroLogic 1, 2 y 4, las funciones de protección se configuran con los selectores de ajuste en la parte frontal de la unidad de disparo:

En las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7, las funciones de protección están configuradas:

  • Utilizando reguladores de ajuste.

  • Introduciendo ajustes adicionales con el teclado. Los valores de los ajustes se muestran en la pantalla.

  • A través del software EcoStruxure Power Commission.

Para obtener más información acerca de las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.

Intensidad nominal In de las unidades de control MicroLogic

La potencia nominal In (en amperios) de una unidad de disparo MicroLogic corresponde al valor máximo del rango de ajuste de la protección de largo retardo (Ir) para la unidad de disparo. El rango de ajuste se indica en la etiqueta de la parte frontal de la unidad de control (esta etiqueta está visible en la parte frontal del interruptor automático ComPacT NSX después de montar la unidad de control).

Ejemplo: MicroLogic Unidad de disparo 5.2 E 250:

  • Rango de ajuste: 100-250 A

  • Intensidad nominal In = 250 A

Unidad de control de distribución

En la figura y la tabla siguientes se definen las funciones de protección para las unidades de control MicroLogic de tipo de distribución.

MicroLogic 5 y 6

MicroLogic 7

Elemento

Parámetro

Descripción

MicroLogic(1)

2

4

5

6

7

A

Rango de ajuste de la unidad de control: ajuste mínimo/ajuste máximo.

La capacidad nominal de la unidad de disparo In corresponde al valor máximo del rango de ajuste Ir.

 

O

O

O

O

O

B

Ir

Disparo de la protección de largo retardo

L

C

tr

Temporización de protección de largo retardo

O

O

D

Isd

Disparo de la protección de corto retardo

S

E

tsd

Temporización de protección de corto retardo

O

O

F

I2t ENCENDIDO/APAGADO

Curva de protección de corto retardo I2t en la posición ON o OFF

G

Ii

Disparo de la protección de instantáneo

I

O

O

H

Ig

Disparo de la protección de defecto a tierra

G

I

tg

Temporización de la protección de defecto a tierra

J

I2t ENCENDIDO/APAGADO

Curva de protección de defecto a tierra I2t en la posición ON o OFF

K

IΔn

Disparo de la protección de diferencial

R

L

Δt

Temporización de la protección de diferencial

(1) Funciones:
: Ajustable
O: Fijo
: No presente

Memoria térmica

La memoria térmica permite simular el calentamiento y el enfriamiento inducidos en los conductores mediante variaciones de corriente, de acuerdo con una constante de tiempo. Al producirse una sobrecarga, las unidades de control dotadas de memoria térmica memorizan el calentamiento provocado por la corriente. La memorización de este calentamiento conlleva una reducción en el tiempo de disparo.

Todas las unidades MicroLogic incorporan de manera estándar una memoria térmica:

  • Para las unidades de disparo MicroLogic 2 y 4, la constante de tiempo es de 15 minutos.

  • Para las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7, la constante de tiempo es de 20 minutos.

Unidades de control del motor

En la figura y la tabla siguientes se definen las funciones de protección para las unidades de control MicroLogic de tipo M.

Elemento

Parámetro

Descripción

MicroLogic tipo M

1.3

2

6 E

A

Rango de ajuste de la unidad de control: ajuste mínimo/ajuste máximo.

La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.

 

O

O

O

B

Ir

Disparo de la protección de largo retardo

L

C

Tipo

Clase de disparo de la protección de largo retardo

D

Isd

Disparo de la protección de corto retardo

S

E

tsd

Temporización de protección de corto retardo

O

O

O

F

Ii

Disparo de la protección instantánea

I

O

O

O

G

Ig

Disparo de la protección de defecto a tierra

G

H

tg

Temporización de la protección de defecto a tierra

Iunbal

Disparo de la protección contra desequilibrio de fases

O

tunbal

Temporización de protección contra desequilibrio de fases

O

(1) Funciones:
: Ajustable
O: Fijo
: No presente

Unidad de control del motor: Protecciones complementarias

Las unidades de disparo M de tipo MicroLogic (en concreto, MicroLogic 6 E-M) también incorporan protección adicional para la aplicación del motor. Para obtener más información, consulte https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.

Indicadores LED de señalización

Los LED de señalización situados en la parte delantera indican el estado de funcionamiento de la unidad de control.

Los LED y su significado dependen del tipo de unidad de control MicroLogic.

Tipo de unidad de control MicroLogic

Descripción

Distribución

  • Indicador LED Ready (verde): Empieza a parpadear lentamente tan pronto como la unidad de control electrónica está preparada para proteger.

  • Indicador LED de prealarma de sobrecarga (naranja): Se ilumina de manera fija cuando la carga sobrepasa el 90 % del ajuste de Ir.

  • Indicador LED de alarma de sobrecarga (rojo): Se ilumina de manera fija cuando la carga sobrepasa el 105% del ajuste de Ir.

Motor

  • Indicador LED Ready (verde): Empieza a parpadear lentamente tan pronto como la unidad de control electrónica está preparada para proteger.

  • Indicador LED de alarma de temperatura de sobrecarga (rojo): Se ilumina de manera fija cuando la imagen térmica del motor excede el 95 % del ajuste de Ir.

La unidad de disparo MicroLogic 1.3 M, que solo proporciona protección de corto retardo, muestra el LED Ready (verde).

Los indicadores LED de señalización funcionan para las corrientes de carga del interruptor automático:

  • Superiores a 15 A en una unidad de control MicroLogic de intensidad nominal de 40 A

  • Superiores a 30 A en unidades de control MicroLogic de intensidad nominal > 40 A

El valor límite se indica en el panel frontal, por encima del LED Ready de la unidad de disparo MicroLogic.

NOTA: En el caso de las unidades de control MicroLogic 4 y 7, las funciones de protección se suministran a través de una segunda fuente de alimentación, además de la alimentación del transformador de corriente. El LED Ready parpadea independientemente de la carga, lo que indica que las funciones de protección estándar están operativas.

Para activar el indicador LED Ready cuando la corriente de carga es inferior al valor límite, se puede hacer lo siguiente:

  • Instalar un módulo de fuente de alimentación externo de 24 V CC que permita supervisar continuamente la unidad de control, aunque el interruptor automático esté abierto. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

  • O, durante las visitas de mantenimiento, conectar la batería de bolsillo para supervisar la unidad de control.

NOTA: Si los LED de prealarma y alarga se siguen encendiendo, lleve a cabo una descarga para evitar un disparo debido a la sobrecarga de un interruptor automático.

Puerto de prueba

Las unidades de control MicroLogic presentan un puerto de prueba específico para las acciones de mantenimiento.

Utilice el puerto de prueba para:

  • Conectar una batería de bolsillo para la comprobación local de la unidad de control MicroLogic

  • Conectar la Service Interface para realizar pruebas, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware de MicroLogic o realizar diagnósticos de instalación con el software EcoStruxure Power Commission

  • Conectar la interfaz de mantenimiento USB:

    • Para diagnóstico de instalación o prueba de arranque con la interfaz de mantenimiento USB independiente

    • Para realizar diagnósticos de prueba e instalación, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware de MicroLogic con la interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC

NOTA: El puerto de prueba está limitado en el interruptor automático ComPacT NSX 400K.
ADVERTENCIA
RIESGO DE REDUCCIÓN DE LAS DISTANCIAS DE AISLAMIENTO
En un interruptor automático ComPacT NSX400K, no extraiga el tapón del puerto de prueba MicroLogic.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Intercambiabilidad de las unidades de control MicroLogic

La sustitución in situ de las unidades de control es sencilla:

  • Sin necesidad de realizar conexiones

  • Sin necesidad de herramientas específicas (por ejemplo, una llave dinamométrica calibrada)

  • Compatibilidad de las unidades de control proporcionada por un descodificador mecánico

  • Par de apriete correcto gracias al tornillo de limitación de par

La simplicidad del proceso de sustitución facilita la realización de los ajustes necesarios en caso de evolución del proceso de utilización y de mantenimiento.

NOTA: Se puede acceder a la cabeza del tornillo cuando se instala la unidad de control, con lo que la unidad de control aún puede extraerse.
NOTA: En los interruptores automáticos ComPacT NSX con características de corte NA, las unidades de disparo R, HB1, HB2 y K no son intercambiables.

Precintado de las protecciones

Precinte la tapa transparente de las unidades de control MicroLogic para impedir la modificación de la protección.

En las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7, es posible utilizar el teclado con la cubierta sellada para leer los ajustes y las mediciones de protección.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?