Interfaces MicroLogic Mantenimiento
Descripción de las necesidades
La unidad de control MicroLogic debe alimentarse con una fuente de alimentación de 24 Vcc para llevar a cabo verificaciones locales en la unidad de control. La fuente de alimentación de 24 V CC puede proporcionarla una fuente de alimentación externa, Service Interface o la interfaz de mantenimiento USB:
En la tabla siguiente se muestran las distintas funciones de cada interfaz de mantenimiento:
|
Interfaz de mantenimiento |
Modificación de los ajustes |
Verificación de los ajustes |
Pruebas |
Almacenamiento de los ajustes |
|---|---|---|---|---|
|
Módulo de fuente de alimentación externa de 24 V CC |
✔ |
✔(1) |
– |
– |
|
Batería de bolsillo |
✔ |
✔(1) |
– |
– |
|
Service Interface conectado a un PC con el software EcoStruxure Power Commission |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Interfaz de mantenimiento USB independiente |
✔ |
✔(1) |
✔(2) |
– |
|
Interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC con el software EcoStruxure Power Commission |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
(1) Completo para unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7 (para unidades de disparo MicroLogic 2 y 4, solo se verifica la posición de los selectores) (2) Solo tras disparo por medio del botón de disparo |
||||
Modificación de los ajustes
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo
deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
La modificación de los ajustes requiere un conocimiento profundo de las características de instalación y de las normas de seguridad.
Verificación de los ajustes
La verificación de los ajustes se puede realizar sin tomar precauciones específicas. Se recomienda que una persona cualificada realice la verificación.
Prueba del mecanismo del interruptor automático
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de las protecciones sólo deberán
ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Las pruebas de disparo de los interruptores automáticos mecanismo deben realizar tomando las precauciones necesarias para:
-
No perturbar el funcionamiento
-
No disparar alarmas o acciones no apropiadas
ADVERTENCIA
ATENCIÓN