DOCA0187ES-03

Interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC

Descripción

Utilice la interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission para efectuar todas las verificaciones, pruebas y ajustes de la unidad de control MicroLogic.

Existen dos maneras posibles de conectar el PC a la interfaz de mantenimiento USB:

  • Con el puerto USB

  • Con la opción Bluetooth/Modbus

NOTA: La interfaz de mantenimiento USB no se puede utilizar con la unidad de control MicroLogic 2.3 instalada en un interruptor automático ComPacT NSX 400K.

Conexión con el puerto USB

A PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission

B Interfaz de mantenimiento USB

C Puerto de prueba de la unidad de control

D Cable MicroLogic de conexión de la interfaz de mantenimiento USB al puerto de prueba de la unidad de control

E Cable de conexión USB estándar de la interfaz de mantenimiento USB al PC

NOTA: Si el puerto USB no suministra la alimentación suficiente para encender la unidad de control MicroLogic y la interfaz de mantenimiento USB, los tres LED de prueba de la interfaz de mantenimiento USB empiezan a parpadear. En ese caso, suministre alimentación a la interfaz de mantenimiento USB desde el módulo de fuente de alimentación que se suministra con el kit de la interfaz de mantenimiento USB.

Conexión con la opción Bluetooth/Modbus

A PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission

B Interfaz de mantenimiento USB

C Puerto de prueba de la unidad de control

D Cable MicroLogic de conexión de la interfaz de mantenimiento USB al puerto de prueba de la unidad de control

E Cable PS/2/RJ45 para la opción Bluetooth/Modbus en la interfaz de mantenimiento USB

NOTA: Utilice el bloque de alimentación proporcionado con el kit.
NOTA: Conecte firmemente la opción Bluetooth/Modbus al conector PS/2 de la interfaz de mantenimiento USB. No fuerce el selector para poder utilizar la conexión RJ45 en la interfaz de mantenimiento USB. Sólo se utiliza para el método de conexión ULP.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?