DOCA0187ES-02

PowerTag Energy M250/M630

Introducción

PowerTag Energy M250/M630 es un medidor de energía clase 1, según IEC 61557-12, que incorpora funciones necesarias para realizar mediciones precisas en tiempo real (U, V, I, P, PF) y obtener valores de energía de hasta 250 A o 630 A, en función del modelo.

Utilizado junto con una puerta de enlace o un Panel Serverpara recopilar y procesar los datos, el PowerTag Energy M250/M630 proporciona supervisión y diagnóstico del circuito hasta el nivel de carga.

El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 está diseñado para interruptores automáticos en caja moldeada e interruptores en carga (ComPacT NSX y Tesys Giga - Frame 5/Frame 6) para redes eléctricas 3P y 3P+N.

El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 se monta directamente en la parte inferior del interruptor automático o VigiPacT Add-on, si existe. En el caso de que el dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 esté montado en un zócalo de desconexión, el dispositivo PowerTag Energy M250/M630 debe instalarse en la parte superior o inferior del zócalo, en función de la configuración. Para obtener más información, consulte la guía de selección de CA908058E PowerTag Energy.

Gracias a su diseño integrado, el dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 no requiere ningún cableado específico y es compatible con los mismos accesorios de conexión que el dispositivo en el que está montado.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • QGH46815 PowerTag Energy M250 3P/3P+N

  • QGH46820 PowerTag Energy M630 3P/3P+N

  • MFR37601 PowerTag Energy M250/M630 3P/3P+N – Zócalo de desconexión ComPacT NSX100-250/400-630

Descripción

LED de estado del A

B Código QR para acceder a la información del dispositivo, incluida la dirección inalámbrica

C Conmutador para desconectar la alimentación del PowerTag Energy de las fases, utilizado al realizar una prueba dieléctrica del panel

D Dirección inalámbrica

E Arranque de tensión del neutro (solo en PowerTag Energy 3P)

Indicador LED de estado

Utilice el indicador LED para confirmar que el PowerTag EnergyM250/M630 funciona durante las operaciones de puesta en marcha o mantenimiento.
Indicador LED de estado Descripción Acción

El dispositivo PowerTag Energy M250/M630 está apagado.

Ninguno o compruebe la fuente de alimentación, según el tipo de operación.

El dispositivo PowerTag Energy M250/M630 está buscando un hub o una pasarela.

Espere hasta que se identifiquen el concentrador o la puerta de enlace.

El dispositivo PowerTag Energy M250/M630 está en modo de identificación.

Espere hasta que el dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 esté en red.

El dispositivo PowerTag Energy M250/M630 está en red. Comunicación normal con el concentrador o la pasarela.

Ninguno

Pérdida ocasional de comunicación.

Compruebe la configuración de la comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.

Pérdida de comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.

Compruebe la configuración de la comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.

Error interno detectado.

Sustituya el dispositivo PowerTag EnergyM250/M630.

Datos disponibles

Para obtener la lista de datos disponibles, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o Panel Server correspondientes. Los datos disponibles dependen de la puerta de enlace.

Puesta en marcha

Para poner en servicio el PowerTag Energy, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o el Panel Server con los que se emparejará el PowerTag Energy. La puesta en servicio es diferente de una puerta de enlace a otra.

NOTA: Compruebe el firmware de la pasarela antes poner en marcha el dispositivo PowerTag Energy M250/M630. Se recomienda actualizar a la versión más reciente disponible.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?