DOCA0187ES-03

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC

Introducción

El conector de la fuente de alimentación de 24 V CC conecta la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 a una fuente de alimentación externa de 24 V CC para permitir que se encienda cuando el interruptor automático está abierto o la corriente es baja (de 15 a 55 mA, según la clasificación).

La referencia comercial del conector de la fuente de alimentación de 24 V CCc es LV434210.

La unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 se alimenta por la corriente que fluye a través de los transformadores de corriente internos para proporcionar las funciones de protección cuando el interruptor automático está cerrado.

Una fuente de alimentación externa de 24 V CC puede utilizarse de manera opcional para:

  • Modificar los ajustes cuando el interruptor automático está abierto.

  • Mostrar las mediciones cuando hay una corriente baja a través del interruptor automático cerrado.

  • Mostrar la causa del disparo y la corriente de ruptura cuando el interruptor automático está abierto tras un disparo.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: Bornero de 24 V CC GHD16256AA y contacto auxiliar SD para BSCM Modbus SL/ULP.

Instalación

Las ranuras utilizadas para instalar el conector de fuente de alimentación de 24 V CC dependen del tipo de interruptor automático.

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?