DOCA0187ES-03

ComPacT NSX100-630 - Curvas de limitación

Presentación

La capacidad de limitación de un interruptor automático es su aptitud para dejar pasar una corriente, durante un cortocircuito, inferior a la corriente de cortocircuito previsible.

La excepcional capacidad de limitación de la gama ComPacT NSXse debe a la técnica de doble corte rotativo (repulsión natural muy rápida de los contactos y aparición de dos tensiones de arco en serie con un frente de onda muy elevado).

Ics = 100 % Icu

La excepcional capacidad de limitación de la gama ComPacT NSX reduce en gran medida las fuerzas que generan los fallos en los dispositivos.

El resultado es un mayor rendimiento de corte.

En concreto, la capacidad de corte de servicio Ics es igual al 100 % de Icu.

El valor de Icu, definido por la norma IEC/EN 60947-2, se garantiza mediante pruebas consistentes en los pasos siguientes:

  • Interrumpir el circuito tres veces consecutivas con una corriente de defecto igual al 100 % de Icu.

  • Verificar que el interruptor automático sigue funcionando con normalidad, es decir:

    • Conduce la corriente nominal sin un incremento anormal de la temperatura.

    • Las funciones de protección funcionan dentro de los límites especificados por la norma.

    • La aptitud de seccionamiento no se ve afectada.

Vida útil de servicio más larga para las instalaciones eléctricas

Los interruptores automáticos de limitación de corriente reducen en gran medida los efectos negativos de los cortocircuitos en las instalaciones.

  • Efectos térmicos:

    Menor incremento de la temperatura en los conductores y, por lo tanto, una vida útil de servicio más larga para los cables.

  • Efectos mecánicos:

    Reducción de las fuerzas electrodinámicas y, por lo tanto, menor riesgo de contactos eléctricos o deformación o rotura de las barras.

  • Efectos electromagnéticos:

    Reducción de las interferencias por la medición de dispositivos ubicados cerca de circuitos eléctricos.

Ahorro gracias a la conexión en cascada

La conexión en cascada es una técnica derivada directamente de la limitación de corriente. Se pueden instalar interruptores automáticos con capacidades de corte inferiores a la corriente de cortocircuito previsible aguas abajo de un interruptor automático de limitación. La capacidad de corte se ve reforzada por la capacidad de limitación del interruptor automático aguas arriba. Por lo tanto, se pueden alcanzar ahorros considerables aguas abajo en equipos y carcasas.

No obstante, las siguientes curvas de limitación no se pueden utilizar para estimar el rendimiento en cascada de dos interruptores automáticos. Para obtener más información sobre el poder de corte reforzado, consulte las tablas de conexión en cascada de LVPED318033ES Guía de selectividad, conexión en cascada y coordinación.

Curvas de limitación de corriente y energía

La capacidad de limitación de un interruptor automático se expresa mediante dos curvas que dependen de la corriente de cortocircuito previsible (la corriente que fluiría si no se hubiera instalado ningún dispositivo de protección):

  • La corriente máxima real (corriente limitada)

  • El esfuerzo térmico (A²s), es decir, la energía disipada por el cortocircuito en una condición con una resistencia de 1 Ω.

Ejemplo: ¿Cuál es el valor real de un cortocircuito potencial de 150 kA eficaz (es decir, 330 kA de punta) limitado por un NSX250L aguas arriba?

La respuesta es 30 kA como máximo. Consulte Curvas de limitación de corriente.

Esfuerzos máximos permitidos para los cables

En la tabla siguiente se indican los esfuerzos térmicos máximos permitidos para los cables en función de su aislamiento (Cu o Al) y su sección transversal (CSA). Los valores de CSA se indican en mm² y los esfuerzos térmicos en A²s.

CSA

Conductor

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

6 mm²

10 mm²

PVC

Cu

2,97 × 104

8,26 × 104

2,12 × 105

4,76 × 105

1,32 × 106

Al

5,41 × 105

PRC

Cu

4,1 × 104

1,39 × 105

2,92 × 105

6,56 ×·105

1,82 × 106

Al

7,52 × 105

CSA

Conductor

16 mm²

25 mm²

35 mm²

50 mm²

PVC

Cu

3,4 × 106

8,26 × 106

1,62 × 107

3,31 × 107

Al

1,39 × 106

3,38 × 106

6,64 × 106

1,35 × 107

PRC

Cu

4,69 × 106

1,39 × 107

2,23 × 107

4,56 × 107

Al

1,93 × 106

4,7 × 106

9,23 × 106

1,88 × 107

Ejemplo: ¿Un cable de Cu/PVC con una CSA de 10 mm² está bien protegido con un NSX160F? En la tabla siguiente, se indica que el esfuerzo permitido es 1,32 × 106 A2s.

Todas las corrientes de cortocircuito en el momento en que se instala un NSX160F (Icu = 35 kA) se limitan con un esfuerzo térmico inferior a 6 x 105 A2s. Consulte Curvas de limitación de energía.

La protección de los cables queda garantizada, por lo tanto, hasta el límite de la capacidad de corte del interruptor automático.

Curvas de limitación de corriente

Tensión de 400/440 V CA

Tensión de 660/690 V CA

Corriente de cortocircuito limitada (k máx.)

Corriente de cortocircuito limitada (k máx.)

Curvas de limitación de energía

Tensión de 400/440 V CA

Tensión de 660/690 V CA

Energía limitada

Energía limitada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?