DOCA0187ES-03

ComPacT NSX400-630 - Curvas de disparo de la protección del arranque motor

Unidades de control electrónicas MicroLogic 1.3 y 2.3 M

MicroLogic 1.3 M - 320 A

Disparo reflejo

MicroLogic 1.3 M - 500 A

MicroLogic 2.3 M - 320 A

Disparo reflejo

MicroLogic 2.3 M - 500 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?