Contactos de señalización
Introducción
Un único modelo de contactos realiza todas las funciones de señalización OF, SD, SDE y SDV La posición del contacto dentro de la caja determina la función.
Los contactos indicadores se encuentran en la parte frontal del interruptor automático, bajo el mando eléctrico, o en el mando rotativo. La instalación se realiza en un compartimiento aislado de los circuitos de potencia. Hay dos tipos:
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: Contactos de señalización NNZ4314501.
Contactos estándar y de bajo nivel
Los contactos estándar y de bajo nivel son del tipo contacto inversor de punto común.
NC Contacto normalmente cerrado
NO Contacto normalmente abierto
En la tabla siguiente se describe el funcionamiento de los contactos secos estándar y de bajo nivel:
|
Nombre |
Definición |
|---|---|
|
Contacto indicador OF |
Contacto inversor: el contacto NO está normalmente abierto mientras el interruptor automático se encuentra en la posición O (OFF). |
|
Contacto indicador SD |
Indicación de disparo: el contacto SD indica que se ha producido un disparo del interruptor automático provocado por cualquiera de los motivos que se indican a continuación.
|
|
Contacto indicador SDE |
Indicación de defecto eléctrico: el contacto SDE indica que el interruptor automático se ha disparado por un defecto eléctrico debido a cualquiera de los motivos que se indican a continuación.
|
|
Contacto de señalización SDV |
Indicación de fallo por diferencial: El contacto SDV indica que el interruptor se ha disparado debido a un fallo de diferencial detectado por la protección de diferencial de VigiPacT Add-on. NOTA: Utilice el módulo SDx para indicar un fallo de diferencial detectado por una unidad
de control MicroLogic 4, 7 o MicroLogic 4 AL o 7 AL.
|