DOCA0187ES-03

Service Interface conectada a un PC

Descripción

Utilice la Service Interface conectada a un PC que ejecuta el software EcoStruxure Power Commission para realizar todos los ajustes, las comprobaciones y las pruebas en la unidad de disparo MicroLogic.

Conecte la Service Interface al puerto de prueba en la cara frontal de la unidad de disparo MicroLogic.

NOTA: La Service Interface no se puede utilizar con la unidad de disparo MicroLogic 2.3 instalada en un interruptor automático ComPacT NSX 400K.

Conexión

  1. Alimentación de CA/CC

  2. Cable de 7 pines conectado al puerto de prueba en la unidad de control

  3. Cable USB con imán

Para obtener más información, consulte GDE78167 Service Interface - Hoja de instrucciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?