DOCA0187ES-03

ComPacT NSX100-250: curvas de disparo de protección de distribución

Unidades de control magnéticas TMD

Para todas las curvas TMD:

Los valores se dan para ambiente a 40 °C, Ir = 1 x In, 3 polos cargados, arranque en frío.

Para Ir = k x In, lea el tiempo correspondiente a 1/k veces la corriente en cuestión.

Para disparos de 1 polo, lea el tiempo correspondiente a 0,85 veces la corriente en cuestión.

Para el arranque en caliente (0,9 x Ir), divida el tiempo máximo por 2, y el tiempo mínimo por 4.

TM16D

Disparo reflejo

TM25D

TM32D

Disparo reflejo

TM40D

TM50D

Disparo reflejo

TM63D

TM80D / TM100D

Disparo reflejo

TM125D / TM160D

TM200D / TM250D

Disparo reflejo

Unidades de control magnéticas TMG

TM16G

Disparo reflejo

TM25G

TM40G

Disparo reflejo

TM63G

TM80G

Disparo reflejo

TM100G

TM125G

Disparo reflejo

TM160G

TM200G

Disparo reflejo

TM250G

Unidades de disparo electrónicas MicroLogic 2.2 y 4.2

MicroLogic 2.2 y 4.2: 40-160 A

Disparo reflejo

MicroLogic 2.2 y 4.2: 250 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?