DOCA0187ES-03

Bloqueo del interruptor automático

Accesorios de bloqueo

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando maneta del interruptor automático esté bloqueado en la posición (O) OFF, utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que el dispositivo está apagado antes de realizar cualquier trabajo en él.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Bloquee el mecanismo con un máximo de tres candados (no se suministran) o una cerradura.

Ambos tipos de bloqueo son acumulables.

Paso

Acción

Comentario

Resultado

1

Cambie el interruptor automático a la posición O (OFF).

2

Levante el tirador

3

Bloquee el tirador con:

  • Un máximo de tres candados de 5-8 mm (0,2-0,3 in) de diámetro.

  • Una cerradura (opcional).

El interruptor automático está bloqueado.

No es posible ninguna operación en modo Auto o Manu.

Accesorios de precintado

Utilice accesorios de precintado para evitar el funcionamiento del interruptor automático.

Precintado

Operaciones prohibidas

Tornillo de montaje del mando eléctrico

  • Desmontaje de la placa frontal

  • Acceso a los equipos auxiliares

  • Desmontaje de la unidad de control

Tapa transparente del mando eléctrico

Acceso al selector manual/automático (según su posición, el funcionamiento manual(1) o automático está deshabilitado).

Tapa transparente de protección de las unidades de control

Modificación de todos los ajustes y acceso al puerto de prueba

Tornillo de montaje de los cubrebornes

Acceso a la conexión de potencia (protección contra contactos directos)

(1) En tal caso, no se podrá realizar ninguna operación localmente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?